This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DIR9001-Q1:DIR9001

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: DIR9001-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1292626/dir9001-q1-dir9001

器件型号:DIR9001-Q1

您好、

我正在设计一个 EMI 板、音频接口器件使用 DIR9001-Q1。 根据第一版电路板 EMI 测试、SCKO 和 BCKO 进行耦合。

我有一个关于 SCKO (针脚4)的问题。 如果未使用 SCKO、是否仍有禁用 SCKO 输出的方法? 如果不是,我们是否可以通过49.9 Ω+10nF 将 SCKO 短接至地?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yanming、您好!

    我不知道有什么方法禁用 SCKO、但我认为通过 RC 网络将其接地应该是可以的、因为 您不使用它、

    此致、

    阿拉什