This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2704:音量控制

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2704

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1292228/pcm2704-volume-controls

器件型号:PCM2704
主题中讨论的其他器件: HID2

您好,我计划使用 PCM2704来为基于 Linux 的 SoM 提供良好的音频输出... 我发现了使用 PCM2704且工作正常的
虽然这款特定的 SoM 只有耳机输出(没有嵌入式音量控制按钮)、但我想提供放大的耳机
和扬声器输出以及触觉音量控制(按钮)。

我将使用的放大器没有音量控制。

我想使用 HID1、HID2输入来控制音量、但我不明白音量控制是如何工作的...

从这些文档中、我发现音量控制消息是通过 USB 协议提供给主机的、然后主机本身对音量水平进行了实际更改、这是正确的吗?

我的另一个怀疑是 HID1、HID2输入会影响 PCM2704的前置放大级并改变输出电平...

提前感谢。 迈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    HID 引脚在内部影响 PCM2704的音量 、从而改变 输出电平。

    此致、

    阿拉什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否也会通过 USB 协议回复主机?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它会将其传输 到主机。

    此致、

    阿拉什