This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2770YFFEVM:在 I2S 模式下将 EVM 与外部电路板连接。

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2770

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1292338/tas2770yffevm-connecting-evm-with-external-board-in-i2s-mode

器件型号:TAS2770YFFEVM
主题中讨论的其他器件:TAS2770

团队成员  

我们已将 TAS2770 EVK 与我们的电路板连接起来。 有了 USB 模式、我们能够正确播放音频。  

我们尝试在 I2S 模式下将与电路板连接。 我们无法在此播放任何音频。

请查看跳线设置、还请在尝试播放音频后、我们会看到 TDM 时钟错误且0x77寄存器设置为0x7f。

默认情况下、这些误差未设置。 写入其设置。 另外、我们的位时钟是1.5Mhz、而 WS 是48kHz。 请尽快帮助。  

附加连接映像和附加 i2c 转储。