This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] NE5534A:EOL 更换

Guru**** 2822075 points

Other Parts Discussed in Thread: NE5534A, TLV9364

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1291587/ne5534a-eol-replacement

器件型号:NE5534A
主题中讨论的其他器件: TLV9364

您好!

我们看到 NE5534AD 现在是最后购买流程、它将由 PDN# 20230522005.3宣布停产

此运算放大器用于许多具有独特声音特性的音频应用中。

TI 推荐的替代运算放大器是 TLV9364、但它是 CMOS 类型的、双极 NE5534A 之间的声音特性完全不同。

您是否建议我们使用实际的可替换运算放大器来代替单通道双极输入、并为音频 EE 使用外部补偿引脚?

NE5534ADRG4在网页上仍"有效"、但我们可以暂时订购 G4器件吗?

此致、

望月市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、望月行:

    NE5534ADRG4替代了受 RoHS/ REACH 影响的 NE5534AD。 通常、这意味着铅中有铅。 G4版本的铅中没有 Pb、但核心器件是相同的。

    此致!
    杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry。

    非常感谢您的提示支持。

    这是我们可以作为无铅材料购买 NE5534ADRG4的好消息。

    我想确认一下其他的小问题。

    1. NE5534ADRG4未处于 NRND 或最后购买状态。 我们是否可以照常将其用于新设计套筒?
    2. NE5532ADRG4 2通道版本是否相同?
    3. G4器件和 E4器件之间有何差异? 两个器件均为无铅、温度相同。 范围、相同的裸片和相同的定价?  

    此致、

    望月市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,望月

    1和2的答案都是肯定的。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/720395/faq-why-does-a-logic-device-s-part-number-have-an-e4-g4-suffix

    请参阅上面的主题、了解 E4/G4之间的差异。

    此致!
    杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry。

    感谢您快速、清晰地回答我的基本问题。

    它将对我们的业务大有裨益。

    此致、

    望月市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、望月行:

    感谢您向我们提出您的问题! 我很乐意提供帮助!

    此致!
    杰瑞