This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2770:TAS2770

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2770, TAS2552

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1274661/tas2770-tas2770

器件型号:TAS2770
主题中讨论的其他器件: TAS2552

团队成员

在我们的项目中、我们 计划 将 TAS2770部分音频放大器与编解码器

当我们在线登记以获得驱动程序支持时、我们能够获得器件 TAS2552的支持。

这两个器件是否兼容?

如果不能、请分享  TAS2770的驱动程序支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Divya:

    您可以在 TI git 中找到参考驱动程序: tas2770sw-android/tas2770sw-android -用于德州仪器 TAS2770的 Android 软件。 (TI.com)

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊万·希

    感谢更新  

    当我们 检查 i2cdump 时、所有寄存器都处于默认的复位状态、而且在此阶段、我们 无法听到音频  

    所以、您能告诉我们需要为扬声器播放配置的寄存器列表

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Divya:

    这是正确的默认复位值、可在软件关断模式下设置器件。 您至少必须通过将页0寄存器2位1:0设置为"00"来启用该器件、这会使器件进入工作模式。
    您可以使用 PPC3软件配置任何所需的特性、然后使用"Export I2C"工具生成配置文件。 头文件(.h)应与驱动程序一起使用以定义寄存器设置。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    当前您共享的驱动程序与我们的内核不兼容(我们面临崩溃问题)

    那么、您能否与我们共享5.4版内核驱动程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Divya:

    我将与我们的软件专家一起查看不同版本驱动程序的可用性。 请留几天时间来获得一些反馈。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Guy

    我认为在 5.4上移植旧的 Linux 驱动程序不会导致崩溃。 请将日志分享给我们。

    另外,如果旧版 tas2770 Linux 驱动程序让你不舒服,你可以使用以下代码 tas2770,但它支持内核5.10。  

    您需要做的额外工作是创建一个 json 文件来设置寄存器、将其转换为 bin 文件并将其编译到器件中

    为 tas2110添加 regbin json 文件- lpaa-android-drivers/tasdevice-linux-driver -未命名的存储库;编辑此文件'escription'以命名存储库。

    该指南是 doc - lpa-android-drivers/tasdevice-linux-driver - Unnamed repository;编辑此文件'description'以命名存储库。

    该工具是 tool - lpa-android-drivers/pcmdevice-linux-driver - Unnamed repository;编辑此文件'description'以命名存储库。

    祝你好运

    升豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    默认情况下、SW 寄存器设置已在处于 SHUTDOWN 状态的0x0E 中写入0x02。

    我们曾尝试将 i2c 写入为0x00、但当我们回读时仍然显示0x02、这同样是软件关断

    我们在这里还遗漏了其他东西吗?

    请在此处获取帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、您现在使用的代码是 tas2770还是 tasdevice?

    对于 tasdevice、您必须将 bin 文件放入/lib/firmware. json 文件位于 json - lpaa-android-drivers/tasdevice-linux-driver - Unnamed repository;编辑此文件'escription'以命名存储库。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    我们正在使用 tas2770。

    您能否为48kHz 采样率 i2c 寄存器设置

    此外、还需要提供什么位时钟和 MCLK 来通过此编解码器驱动音频?

    是否 有寄存器 将位时钟调整为高于 所需值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    tas2770是一个从属芯片,不能生产的 clk。 这取决于主器件时钟。 我们的芯片可以自动检测采样率。 请使用示波器测量 I2S bitclk 和 WS clk。 在播放期间、两个 CLKS 必须首先处于打开状态。

    Br

    丁圣豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    H·丁  

    我们使用处理器、将1.5MHz 作为位时钟、将 MCLK 作为6.144MHz。

    这会导致软件关闭吗?

    还能告诉我们为摆脱软件关断状态而需要写入的所有寄存器?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 tas2770、必须使用 bit clk 和 ws clk。 位 clk 应为1.536 MHz、ws clk 为48kHz。

    请检查 ws clk 和 clk 的占空比、它必须为50%。 我建议您使用 tasdevice 驱动程序。 tas2770是 一个非常旧的。

    此外、tasdevice 中的 bin 文件中包含所有 regsiter 设置、开发人员可以轻松地更改寄存器设置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    H·丁  

    是的、我们已经开始移植到 tasdevice。

    同时、请说出我们需要写入的 i2c 寄存器、因为它现在处于软件关断状态。
    我们需要使其进入工作模式。

    您能在这里帮助一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Guy

    最可能的根本原因是 clk 问题。 请使用示波器测量  ws clk 和 clk 的占空比、它必须为50%。 不要忘记上传波形。

    至于 tasdevice、请不要忘记将 bin 文件添加到系统中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    我们在此分享波形快照。 在这里、我们将位 时钟设置 为 48kHz 1.5MHz 和 WS 时钟、占空比也是50%、但我们不能听音频

    t

    我们仅怀疑某些 I2C 寄存器存在故障、因此我们要共享寄存器转储以及我们进行的寄存器配置

    i2cset -r -y -f 1 0x41 0x00 0x00
    i2cset -r -y -f 1 0x41 0x7f 0x00
    i2cset -r -y -f 1 0x41 0x01 0x01
    睡眠0.001
    i2cset -r -y -f 1 0x41 0x3c 0x21
    i2cset -r -y -f 1 0x41 0x0a 0x37
    i2cset -r -y -f 1 0x41 0x0B 0x03
    i2cset -r -y -f 1 0x41 0x0c 0x0a
    i2cset -r -y -f 1 0x41 0x0d 0x20
    i2cset -r -y -f 1 0x41 0x0E 0x33
    i2cset -r -y -f 1 0x41 0x0F 0x42
    i2cset -r -y -f 1 0x41 0x10 0x40
    i2cset -r -y -f 1 0x41 0x03 0x14
    i2cset -r -y -f 1 0x41 0x02 0x00

    请在此处获取帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据 b0p0r0x24=0x04、这意味着时钟问题
    在 b0p0r0xa 中、为什么将 Bit5设置为44.1kHz? 因为采样率为48kHz?
    在 b0p0r0x77中、仍然显示 clk 错误。
    请将 b0p0r0x3c 设置为0xc
    将 b0p0r0xc 设置为0x30
    请勿设置 b0p0r0xa、默认值适合您的 clk。

    还有一点、tasdevice 驱动程序是否已运行? 您可以将寄存器设置设置到 regbin 文件而不是 i2cset 中、这将提高调试 效率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    我们也尝试过相同的方法、但在该情况下、我们将转到软件关断情况、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    转储寄存器、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    H·丁  

    i2cset -r -y -f 1 0x41 0x00 0x00
    i2cset -r -y -f 1 0x41 0x7f 0x00
    i2cset -r -y -f 1 0x41 0x01 0x01
    睡眠0.001
    i2cset -r -y -f 1 0x41 0x3c 0x0c
    i2cset -r -y -f 1 0x41 0x0B 0x03
    i2cset -r -y -f 1 0x41 0x0c 0x30
    i2cset -r -y -f 1 0x41 0x0d 0x20
    i2cset -r -y -f 1 0x41 0x0E 0x33
    i2cset -r -y -f 1 0x41 0x0F 0x42
    i2cset -r -y -f 1 0x41 0x10 0x40
    i2cset -r -y -f 1 0x41 0x03 0x14
    i2cset -r -y -f 1 0x41 0x02 0x00



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据我的 b0p0r0x77和   b0p0r0x24可以、我会让硬件来支持这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    我将共享我的当前 i2c 寄存器转储和寄存器配置  

    i2cset -y -f 1 0x41 0x00 0x00
    i2cset -y -f 1 0x41 0x7f 0x00
    i2cset -y -f 1 0x41 0x00 0x01
    睡眠0.01
    i2cset -y -f 1 0x41 0x0A 0x06
    i2cset -y -f 1 0x41 0x0B 0x02
    i2cset -y -f 1 0x41 0x0C 0x30
    i2cset -y -f 1 0x41 0x0D 0x10
    i2cset -y -f 1 0x41 0x03 0x11
    i2cset -y -f 1 0x41 0x3C 0x08
    i2cset -y -f 1 0x41 0x02 0x00
    我们仍然面临同样的问题、我们无法听到音频
    我们的扬声器基于单声道 PCM 通道,是否有任何寄存器配置需要处理这种情况?
    您能在此处提供帮助吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Divya:

    我的理解是否正确、即您只编写这个由7个命令组成的精简初始化脚本? 我是否应该假设您无法使用从 PPC3生成的配置文件?

    对于单声道应用、主机仍必须传输至少2个通道、放大器将仅使用其中一个通道的数据、即左通道或右通道、或者两者的混合。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊万·希  

    是的、我们不能使用 PPC3配置生成的文件。
    但我们可以使用 i2cset 和 i2cget 命令  

    提供适合您自己的头文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Divya:

    我可以共享一个 cfg 文件、您必须将其解析为 i2cset 命令。
    我将在明天结束前上传 cfg。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="507714" url="~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1274661/tas2770-tas2770/4865477 #4865477]i2cset -y -f 1 0x41 0x00 0x00
    i2cset -y -f 1 0x41 0x00 0x00
    i2cset -y -f 1 0x41 0x00 0x01
    睡眠0.01[/报价]

    是否要设置第01页或重置芯片、重置芯片应

    i2cset -y -f 1 0x41 0x00 0x00
    i2cset -y -f 1 0x41 0x7f 0x00

    i2cset -y -f 1 0x41 0x01 0x1

    睡眠0.01

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    H·丁  

    添加复位后也可以  
    它仍处于仅软件关断状态。

    需要您的 cfg 文件。  

    谢谢
    迪维亚  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Divya:

    附件是 TAS2770上的默认设置脚本。
    请将其解析为 i2cset 命令进行测试、并告诉我们它是否效果更好。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

    e2e.ti.com/.../TAS2770_5F00_initConfig.cfg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊万·希  

    感谢您共享配置文件。  

    我只能看到37个寄存器  
    这些寄存器是否足以通过扬声器播放?

    如果错过了任何内容、请也发送相同内容。
    我们的期望是 tas2770的所有注册,我们将用于播放扬声器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    i2cset -y -f 1 0x41 0x00 0x00
    i2cset -y -f 1 0x41 0x00 0x00
    i2cset -y -f 1 0x41 0x00 0x01
    睡眠0.01[/报价]

    i2cset -y -f 1 0x41 0x00 0x00
    i2cset -y -f 1 0x41 0x00 0x00

    这两行是相同的、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    H·丁  

    是的、我接受、我希望获得播放扬声器时必须写入的所有必要寄存器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    团队成员  

    期待您的回复。  
    请在此处帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Divya:

    附加的 cfg 是使用 PPC3生成的、它具有所有必需的寄存器写入。

    请将其解析为 i2cset 命令进行测试、并告诉我们它是否效果更好。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊万·希  

    您是否发送了任何新附件?
    或者您指的是旧版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊万和丁  

    另外、您之前确认了位时钟是1.5MHz、WS 时钟是48kHz  


    但在数据表中、他们提到了  



    因为我们将 BCLK 设置为1.5Mhz、  

    请确认此项  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Divya:

    如果将 bitclk 提高到3.072、32位、48kHz、是否起作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    H·丁  

    我们没有尝试  

    您能否使用以下设置附加默认音频文件样例  
    1.5MHz 比特时钟和48kHz 作为采样率、单声道  

    还有一个问题 tas2770支持以下格式  

    如果是、则表示您可以为此应用发送 i2c 配置  
    因为我们始终将 TDM 时钟和0x77寄存器的值设为0x7f。

    请在此处帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会让 Ivan 看看它是否支持1.536MHz。 我意识到数据表中并未提及1.536MHz、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Divya:

    我将仔细检查 EVM 上的1.536MHz 用例、并在接下来的几天内获得进一步的反馈。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊万·希  
    有任何更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Divya:

    我使用1.536MHz 作为 SBCLK 频率测试了 EVM、它可以使用我之前共享的相同脚本正常运行。
    再次附加了脚本(我只添加了最后几个命令、以将器件设置为活动模式)

    e2e.ti.com/.../5635.TAS2770_5F00_initConfig.cfg

    以下是供参考的主机格式配置:

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊万·希  

    感谢您共享 Config 文件和格式配置。 由此、我们确认了我们没有看到 TDM 时钟和0x77寄存器正在正确设置。  


    但我们看到0x26寄存器设置为03、最后两个位将其设置为高电平。 表示 LDO 5V PG 标志导致的中断(读取以清除)以及 LDO 5V OL (读取以清除)导致的中断在重新启动后设置为高电平。  

    更清楚地解释  

    当我们引导器件并看到 i2cdump 时、我们会看到0x26默认为03。 然后,如果我们尝试播放音频文件,我们得到5b , 这意味着11000011、  时钟停止标志导致的 中断(读取以清除)、DMA 请求 DSP 丢失标志导致的中断(读取以清除)、 LDO 5V PG 标志导致的中断(读取以清除)、 LDO 5V OL 导致的中断(读取以清除)。 正在设置为高电平


    您能告诉我们、哪一个可能是导致此位变得高的根本原因? 我们也无法在数据表中确定根本原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Divya:

    您是否有可以查看的原理图和布局? 为器件加电时、请使用示波器检查 DREG 引脚。 内部稳压器似乎过载。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊万·希  

    是的、我们很快就会分享原理图和布局。

    同时、我们  探测了 DREG 轨。 以下是我们观察到的电压。  

    请确认这是否是 DREG 线路的实际行为。

    另外、在探测纹波时、我们观察到以下情况。


     

    请在此处获取帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Divya:

    您发送命令使器件进入寄存器2中的活动模式后、此捕获是否有效?

    我想了解在该器件尝试激活时是否有任何起伏或骤降。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊万·希  

    DREG 中的预期电压。 我们看到的是1V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊万·希  

    我们能够通过 EVK 驱动扬声器。  

    但这个查询很小、在我们开始播放音频之后、我们会缺少一些初始数据、因为一旦我们发出播放请求、如果我们将寄存器0x02设置为 0x0c、则只会 播放音频。 这是意料之中的。

    我们能否对数据进行排队?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Divya:

    观察到的 DREG 电压正常:

    可以通过在 BCLK 和 FSYNC 时钟运行后随时写入寄存器0x02将器件设置为活动模式、此后可生成 DIN 数据。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师