This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2770EVM:EVK 将32kHz 生成为 WS

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2770

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1292605/tas2770evm-evk-generating-32khz-as-ws

器件型号:TAS2770EVM
主题中讨论的其他器件:TAS2770

团队成员  

我们有一个 TAS2770 EVK、当我们尝试播放音频文件(48kHz 采样率)时、当我们尝试播放音频时没有播放、然后我们检查了探测 WS、它的频率是32kHz、在 GUI 数据读取中、我们也看到只有32kHz。  

是否有任何方法可以更改 WS? 什么是 RCA?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Divya:

    这是否仅在单个 EVM 上发生、而其他 EVM 会正确显示48kHz? 您能否仔细检查 Windows 声音设置是否正确设置为48kHz?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师