This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3118D2:原理图审阅

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1292491/tpa3118d2-schematic-review

器件型号:TPA3118D2

您好!

您能帮助查看下面的原理图吗? 谢谢!

杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

      从原理图中可以看出、我们使用了 BTL 模式、但 INPL 和 INNL 引脚都接地、我想问一下为什么吗?

      在 INPR 和 INNR 处未找到直流块1uF 电容器。 请确保我们已安装、否则设备可能无法正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shadow、

     从原理图中可以看出、我们使用了 BTL 模式、但 INPL 和 INNL 引脚都接地、我想问一下为什么吗?

    => 参考连接的设计、出于安全原因、是否需要保留任何组件?

     在 INPR 和 INNR 处未找到直流块1uF 电容器。 请确保我们已安装、否则设备可能无法正常工作。

    =>  BT 模块(引脚6、8)扬声器输出 、连接到  TPA3118 (引脚4、5)输入。

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

     输入电容器没有问题。

    参考随附的设计,出于安全原因,是否需要保留任何组件?

    您是说不需要使用左声道吗? 这没问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shadow、

    明白了。 谢谢!