This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:TPA3255

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1292595/tpa3255-tpa3255

器件型号:TPA3255

大家好、

我们计划在 TPA3255 IC 上安装散热器以实现有效的听力传导- 不过、我们想在继续进行之前澄清以下几点-

 

  1. 可以在 TPA3255 IC 上施加的最大压力/扭矩是多少
  2. 安装 散热器时应采取的预防措施
  3. 建议应用哪些热元件?b/w ICTPA3255和散热器
  4. 散热器对于 IC 有1mm 的间隙–IC 高度的变化最大为1.2mm–(在 IC 上压缩0.2mm 是否可以?)

谢谢。此致、

普拉德普

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Pradeep

    Unknown 说:
    可以对 TPA3255 IC 施加的最大压力/扭矩是多少

    器件顶部可以放置总共200N 的压力机。

    Unknown 说:
    安装 散热器时应采取的预防措施是什么

    我应该说的没什么特别的。 很少发现散热器造成的损坏。

    Unknown 说:
    建议使用哪种散热元件 b/w ICTPA3255和散热器

    导热油脂是最佳选择。  

    Unknown 说:
    散热器具有1mm 的 IC 间隙–IC 高度最高可变化1.2mm–(IC 上压缩0.2mm 可以吗?)

    应该没问题、EVM 散热器也具有1mm 的间隙。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    总共200 N 意味着在 TPA3255顶部几乎20千克的负载-您能再次确认吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Pradeep

      是的、这是损坏前的最大值。