This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM49151:部件尺寸

Guru**** 2587645 points
Other Parts Discussed in Thread: LM49151

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1293479/lm49151-part-dimensions

器件型号:LM49151

封装数据表 mxbg277.pdf 没有说明尺寸"D"和"E"是什么。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Doug:

    即 D = 2.568mm 和 E = 2.149mm。
    我从旧版本的 LM49151数据表中获得了以下捕获。

    我将与团队合作、获取当前文档中缺失的信息。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!