This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3101:使用 TLV320DAV3101的多通道音频输出

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1293881/tlv320dac3101-multiple-channel-audio-output-using-tlv320dav3101

器件型号:TLV320DAC3101

您好!

我需要使用微控制器和 DAC 播放一个6通道音频文件。 为此、 我可以在 TDM 模式下将三个 TLV320DAC3101的 MCLK、BCLK、WCLK、DOUT 和 DIN 并联到 MCU 上吗?

或者是否需要任何特殊连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rathin、您好!

    您所描述的系统应该是可行的。 只需将每个 DAC 配置为不同的 TDM 时隙对。
    我首先要从连接到微控制器的单个 DAC 开始发送全部6个数据时隙。 然后使用寄存器0x1C 上所需的偏移位配置 DAC 以选择每个对。

    请注意、在器件文档中、TDM 格式也称为 DSP。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师