This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3120:TLV320ADC3120 -直流偏移信号

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1293675/tlv320adc3120-tlv320adc3120---dc-offset-signal

器件型号:TLV320ADC3120

您好!

我想在一个项目中将 TLV320ADC3120 ADC 用于音频类信号。

我的信号是直流耦合、0-800mV 正弦、5kHz。

出于某种原因、配置完成后、ADC 会在其输入上将信号上拉至1.5V、即使输入完全断开也是如此。

我能否以某种方式关闭该行为? 我希望简单地获取其方式的信号数字表示。

我的输入是单端的。 INXM 接地。 AVDD 为3.3V。 GPI2悬空。

有趣的是、如果我切换 SLEEP_CFG_AREG_SELECT_external、那么我不再获得直流偏移、但 ADC 返回的所有数据也为0。

Register Configuration:
 
SLEEP_CFG = (SLEEP_CFG_AREG_SELECT_INTERNAL | SLEEP_CFG_SLEEP_ENZ_ACTIVE);

BIAS_CFG = (BIAS_CFG_MBIAS_VAL_IN1M);

IN_CH_EN = (IN_CH_EN_CH1_ENABLED | IN_CH_EN_CH2_ENABLED);

ASI_OUT_CH_EN = (ASI_OUT_CH_EN_CH1_ENABLED | ASI_OUT_CH_EN_CH2_ENABLED);

CH1_CFG0 = (CH1_CFG0_INTYP_MIC | CH1_CFG0_INSRC_SINGLE |CH1_CFG0_DC_DC	);

CM_TOL_CFG = (CM_TOL_CFG_CH2_INP_FULL |CM_TOL_CFG_CH1_INP_FULL	);

CH2_CFG0 = (CH2_CFG0_INTYP_MIC | CH2_CFG0_INSRC_SINGLE |CH2_CFG0_DC_DC |CH2_CFG0_IMP_10k);

PWR_CFG = (PWR_CFG_ADC_PDZ_ON |  PWR_CFG_PLL_PDZ_ON | PWR_CFG_MICBIAS_PDZ_ON);

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcel:

    在 ADC3120 EVM 上是否遇到这种行为? INx 上不应有任何直流偏置、除非 MICBIAS 提供或您的模拟输入提供了偏移。

    此外、如果器件是 交流 耦合的、是否仍然显示1.5V 直流?

    此致、