This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC5140:数据传输延迟时间

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC5140, PUREPATHCONSOLE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1293210/tlv320adc5140-date-transmission-delay-time

器件型号:TLV320ADC5140

您好

我的客户关心 TLV320ADC5140的数据采样时间。 因此、我想知道从输入引脚到输出引脚的音频数据的延迟时间范围是多少?

谢谢。

琥珀色 Si

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、琥珀色:  

    我们将该时间延迟称为 组延迟 才会流入 VDD。 此延迟受器件中实施的任何滤波器和双二阶滤波器的影响。 您可以根据采样频率在 d/s 的8.3.6.7内计算群延迟;默认情况下、器件启用了线性相位滤波器。  

    在 PurePathConsole 3中、可以将组延迟建模为对通过更改绘图类型实现的滤波器的响应。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Daveon,

    1.如果采样率是48k、如何计算群延迟时间? 您能举个例子来说明是否启用了 线性相位 滤波器吗?

    如果我想要低延迟、应该选择 超低延迟滤波器吗?

    3.我发现信号链流程有如此多的块、但为什么只有抽取滤波器才能影响群时延? 其他块不影响延迟?

    谢谢。

    琥珀色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、琥珀色:

    1.例如、在图像中、群延迟将为17.1 / 48000 kHz = 229µs

    2.您可以选择低延迟或超低延迟,区别在于音频通带和相位响应。 低延迟(8.3.6.7.2)与超低延迟(8.3.6.7.3)的数据表具有各自的差异和权衡。

    3.您是正确的,我假设每个模块中有很多细节的延时时间,设计师可能知道这个细节。 不过、每种用户配置上都有变化、因此务必要注意哪些块影响最大(例如滤波、如果启用则是 AGC/DRE)、并且对小块进行计数(相位/增益校准)时忽略不计、尤其是未使用时。  

    到这一点、 确定正在使用的所有模块、利用包含延时时间详细信息的应用手册和数据表来估算总值。

    此致