This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:扬声器外部负载诊断

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3255, CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1284078/tpa3255-speakers-external-load-diagnostics

器件型号:TPA3255
主题中讨论的其他器件: TAS6424E

你好

我对 2017年开始的"D 类放大器外部负载诊断"文档中规定的扬声器诊断电路有疑问:

首先、我要注意的是、我将使用 TPA3255 IC 并使用诊断电路、同时 通过继电器(仅连接了扬声器)断开 TPA3255。

1)是否有更新/更新或更好的电路?

2)在阅读文档时、不能确定要更改哪些器件值来设置 阈值

对于4 Ω 下的短路示例、哪个电阻器以及要选择的值范围是多少?

3)此电路是否可靠?

4)是否有内置电路的 IC 以便于实施?

提前感谢

e2e.ti.com/.../4403.slva824.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ilya

    Unknown 说:
    1)是否有更新/更新或更好的电路?

    抱歉、没有更新、消费类侧产品通常不要求负载检测。  

    Unknown 说:

    如下图所示、您可以考虑将4欧姆负载连接在两个"隔离电路"之间。 可以调整图中的所有电阻器、然后您可以为 COMP C 的正输入确定合适的电压、可能是1/2VDD。 并将 COMP C 的负极设置为1/2VDD、使用两个具有相同值的电阻器就可以了。 那么当负载小于4欧姆时、COMP C 会更改逻辑。

    Unknown 说:
    3)此电路是否可以被认为是可靠的?

    只要您的"隔离电路"可靠即可。 当 TPA3111/TPA3255开始工作时、所有检测电路都必须与负载隔离。 只有在播放前才能检测到。

    Unknown 说:
    4)是否有 IC 内置"内置"电路,以便于实施?

    我们的汽车器件具有内置负载诊断功能。 TAS6424E、TAS6584等 CC3100 BoosterPack。 考虑输出功率级别、TAS6584可能更适合您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Shadow He

    感谢您重播。

    请告诉我、在文档(原理图)的第8页上、有3个2k 电阻(R17、R18、R19)用作上拉电阻、 它们为什么是2K?

    有什么特殊原因吗?

    是否可以使用10K 电阻器来代替2K 电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Shadow He

    感谢您重播。

    请告诉我、在文档(原理图)的第8页上、有3个2k 电阻(R17、R18、R19)用作上拉电阻、它们为什么是2K?

    有什么特殊原因吗?

    是否可以使用10K 电阻器来代替2K 电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ilya

    请告诉我,在文档(原理图)的第8页上,有3个2k 电阻(R17、R18、R19)用作上拉电阻,为什么它们是2K?

    这些是比较器输出上拉。 该比较器是开漏输出、它需要这个电阻器来输出高电平电压。 使用10K 也可以、只有上升时间可能稍长一些。