This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:同步要求和序列

Guru**** 2811605 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1293954/tas5825m-syncing-requirements-and-sequence

器件型号:TAS5825M

您好:)

-

与 I2S 同步多个 TAS5825器件时、是否有必要让每个  TAS5825 共享完全相同的 I2S 总线(LRCLK、BCLK)、或者是否可以根据相同的时域为每个器件使用单独的 I2S 总线、尽管每个 I2S 总线可能在不同的时间启动?  

-

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diederek

    多个器件确实使用单独的 I2S 总线。

    但在我看来、同时使单独的 I2S 总线完全启动似乎要困难得多。

    每个单独的 I2S 总线之间的差异很小、可能会导致同步失败。

    因此、使用相同的时钟应该是同步所有器件的最佳选择。

    塔克

    杰西