您好的团队
使用2欧姆扬声器时、此器件可以接受高达电压输入吗?
数据表中、图 7-5. [Output Power vs Supply Voltage]显示了在大约16V 输入电压达到峰值后、输出下降。
我的理解是、这是因为输出电流限制开始起作用。
是这样吗?
如果可以、即使输入电压为25V、也可以通过调节输入增益来向2Ω 输出55W 的功率吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好的团队
使用2欧姆扬声器时、此器件可以接受高达电压输入吗?
数据表中、图 7-5. [Output Power vs Supply Voltage]显示了在大约16V 输入电压达到峰值后、输出下降。
我的理解是、这是因为输出电流限制开始起作用。
是这样吗?
如果可以、即使输入电压为25V、也可以通过调节输入增益来向2Ω 输出55W 的功率吗?
2级的电流限制典型值为7.2A、最小值为6.5A。 这些是峰值电流值。 使用 I2R=P、可以确定电流限制引起的最大功率。 这是由于电流限制而发生电压削波前的最大功率。 使用电流限制的典型值、我们可以得到51W 的功率、最小值为42W。 限流用于保护器件、不建议采用经常限制电流的设计。 因此、我建议使用 PBTL 来满足您的电源需求。
电流限制将会更严格地限制、因为它会更严格地驱动到电流限制中。 这是为了保护我们的器件。 这就是您看到功率随电压升高而下降的原因。
此致、
S·格雷格