This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5822M:TAS5822M 没有声音

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1294200/tas5822m-tas5822m-no-sound

器件型号:TAS5822M

大家好、

关于 tas5822 PDN 的控制,在将 PDN 拉低然后拉高后,客户重置初始表设置。

但仍然没有声音。

客户按照数据表7.4.7中关于此问题的注释进行操作、然后按照7.5.1的顺序重新启动。 ,它仍然不起作用,

客户想知道、如果7.5.3.1的第4点是必要的吗?

客户是否需要调整和备注任何内容

客户的初始表执行了以下操作。

我们不知道是否有问题。 请帮我看一下,谢谢!

BRS、

杰米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jamie、您好!

    如何配置初始文件、我们有一个可生成初始文件的 ppc3软件。

    您的配置 数据似乎太少了。

    point4是必需的。 我们需要 I2S 时钟才能使 DSP 工作。 然后可以将寄存器数据配置到芯片中。

    塔克

    杰西