This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCMD3180:低通滤波器的配置

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: PCMD3180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1294165/pcmd3180-configuration-for-low-pass-filter

器件型号:PCMD3180

大家好、

您能在下方获得帮助吗?

谢谢!

------------------

PCMD3180连接3个麦克风并设置为 TDM 从模式。

存在8kHz 以上的噪声。

如何设置滤波器参数以实际过滤噪声?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoe、

    我相信您有正确的想法、在输入引脚上使用低通 RC 滤波器可以帮助解决这个问题。 否则、我建议实施双二阶滤波器、但需要对已经有噪声的信号进行滤波。

    此致、