This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3268:复位时序问题

Guru**** 2383950 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3268
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1293600/tlv320aic3268-reset-timing-issue

器件型号:TLV320AIC3268

您好  

对于 TLV320AIC3268、有两个问题

1. RESET 引脚下拉多长时间才能启用 RESET? 在进入软件配置之前、需要将 I2S 时钟保持多长时间?

2.是否有寄存器可以读取 DOUT 的正常/异常状态?

谢谢。

琥珀色 Si

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、琥珀色:

    我已通过电子邮件提供了答案、因此我将关闭此链接。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Peter

    我找到了 ADC 标志寄存器。 但我这边还有一个问题:如果客户使用输入 DIN 和输出 DOUT、那么它似乎不使用 ADC、就像这个问题、您有其他推荐的寄存器用于间接连接 DOUT 吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、琥珀色:

    我在电子邮件中提供了我的答案。

    此致。