This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2X63EVM:TAS2X63EVM

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2X63EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1294302/tas2x63evm-tas2x63evm

器件型号:TAS2X63EVM

您好!  

我当前使用的是通过 PurePath Control 3软件控制的 TAS2X63EVM、在修改放大器的输出功率时遇到一些困难。

实际上、尽管我尝试了不同的参数、如通道增益播放参数、但放大器输出端不能超过1W 左右。

我已经尝试将升压模式更改为始终开启升压、但它仅将 PVDD 电压更改为最大升压电压(11V)、而不会对放大器输出的音频电平产生任何影响。

我无法提高音频电平输出的原因有什么 吗?

 

感谢您的支持、

 

巴斯蒂安·哈林达奇克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,巴斯蒂安:  

    我假设器件处于"调优模式"、

    此 EVM 使用的是 TAS2563QFN、该器件具有运行我们的扬声器保护算法的集成 DSP。 如果您使用的扬声器与默认扬声器型号不兼容(具体而言、如果实际的 Re 高于该型号)、则算法会认为扬声器非常热并限制输出。  

    您可以通过使用设备控制面板中的下拉菜单将设备设置为"ROM 模式"来禁用算法、从而对此进行测试

    此致、

    亚瑟