This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5121:音频数据传输延迟

Guru**** 2652535 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1293215/pcm5121-audio-data-transmission-delay

器件型号:PCM5121

您好

我的客户关心 PCM5121的数据传输时间。 因此、我想知道从输入到输出的音频数据的延迟时间范围是多少? 可能有几个  μs?

谢谢,

琥珀色 Si

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、琥珀色:  

    通常对于这些设备,我们会提到由所选滤波器特征和  所选 FS 产生的群延迟。 有关确切的数字、请参阅数据表的第9页。 例如、fs=48K 的正常延迟将为416us。 低延迟为73uS。

    此致、

    阿拉什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash:

    我发现 PCM5121的音频处理流程除了 内插滤波器外还有许多模块、为什么从输入到输出的整个延迟只受  内插 滤波器的影响?   其他块不影响延迟?

    谢谢

    琥珀色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、琥珀色:

    Arash 今天不在办公室。 他将在星期一回答您的问题。

    感谢您的耐心等待、
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、琥珀色、尽管路径中有更多的组件、但只有过滤器是主要的影响项、对于延迟、我们仅使用该规格。

    此致、

    阿拉什