This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC5140:ADC5140直流耦合输入阻抗

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1295406/tlv320adc5140-adc5140-input-impedance-for-dc-coupled

器件型号:TLV320ADC5140

大家好、团队

我们的客户在其专业音频扬声器中使用了 ADC5140、而他们使用 直流耦合来获取输入信号。

他们更喜欢调整输入阻抗以提高系统性能。 他们发现2.5kΩ 应为其系统提供良好的输入阻抗。

但  从 ADC5140数据表可以看出、"直流耦合输入不支持2.5 kΩ 的输入阻抗值。"

您能帮助分享更多关于这方面的细节吗? 为什么我们的器件  在使用 直流耦合时无法支持2.5 kΩ 阻抗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    内部反馈环路可在输入端的所有直流偏置水平下稳定 ADC 输入端的共模电压。 为此、内部加入了感应电流。 在2.5k Zin 的诅咒电流是有缺陷的。