This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS3251:在从 I2S 到模拟的整个时间内严格执行

Guru**** 2462120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1290971/tas3251-exact-throughout-time-from-i2s-to-analog

器件型号:TAS3251

您好!

我正在 µs 对给定采样率从 I2S 到模拟的确切通电时间、以采样数或 μ s 为单位。

我们在音频链中集成了该 DAC、用于计算音频延迟补偿、我们需要了解 DAC 在抗混叠 FIR、缓冲器和/或转换中需要多少个样本、以从最终测量中减去该样本。

期待您的回答、

此致

理查德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard、

    请稍等几天。

    我会给您一个 特殊的 数据。

    此致、

    邓尼·彭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Donny、

    您是否有一些更新?

    此致、

    理查德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard、

    您能告诉我您的 I2S 时钟频率吗?

    此致、

    邓尼·彭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Donny、

    我想知道采样数、以便不依赖于使用的 I2S 采样率。

    我们的项目将在44.1kHz、48kHz、88.2kHz 和96kHz 下工作、并且 BCLK 比率固定为64。

    此致、

    理查德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard

      让我今天来看一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard

      此器件的延迟数据并不是完全固定的。

      默认设置下、48kHz 将具有25个样本的延迟。 96kHz 将有17个采样延迟。 如果您使用了更多函数、数据可能仍会有一些变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shadow、

    感谢您的回答。 我们使用根据我的理解所得到的2.0标准处理的默认值、并尽可能减少信号处理。 因此、我们应该处于最小延迟处。

    理查德