This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6133A2:BTL 模式

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6130A2, TPA6133A2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1293608/tpa6133a2-btl-mode

器件型号:TPA6133A2
主题中讨论的其他器件:TPA6130A2

您好!

我的理解是、TPA6130A2具有与 TPA6133A2相似的架构、但允许放大器通过 I2C 控制在 BTL 配置中工作。

我想知道 TPA6133A2是否也可用于 BTL 配置以避免对 I2C 通信的需求。 BTL 模式是否在内部将 RIGHINP 和 LEFTINM 绑定在一起、并将 RIGHTINM 绑定到 LEFTINP? 如果是的话、将这些器件在外部连接在一起可以让 TPA6133A2在 BTL 模式下工作吗?

我打算在 BTL 模式下使用两个 TPA6133A2在需要更高功率输出的集合中驱动两个耳机驱动器。 它们将连接到 QCC5181模块的差分输出。

非常感谢。

约尼

JCR 音响

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonny、您好!

    您应该能够通过短接获取 BTL 操作并跨越通道的输入信号。 缺点是您必须通过一些额外的电路在外部进行此操作。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    感谢您的答复。 具体需要建立哪些连接?

    取一个放大器。 如果我从 BT 接收器获取差分输出(假设是 L-和 L+)、如何将其连接到 TPA6133A2的输入?

    谢谢。

    约尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonny、您好!

    您应该如您所说、基本而言、在器件输入之间交换信号:

    • L-从输入信号到 LEFTINM 和 RIGHTINP
    • 从输入信号到 LEFTINP 和 RIGHTINM 的 L+

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢伊万