This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3100:耳机检测问题

Guru**** 2974170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1294358/tlv320dac3100-headphone-detection-issue

器件型号:TLV320DAC3100

您好!

我使用的定制板是原理图

下面是我在板上完成的寄存器设置、  

1)对于第0页:

0x43 -> 0x80
0x30  -> 0xC0
0x31  -> 0x00
0x33 ->  0x16

2) 2)对于第1页:  

 0x2E ->  0x09
 0x1E ->  0x03
 0x1F ->  0xDC
0x2B ->  0x00

我还检查 MICBIAS 和 MICDETECT 引脚上的电压

 A)在 MICBIAS 2V 上-我将获得1.25V (R2为10K 时)

 b)在 MICBIAS 2.5V -我将获得1.87V (当 R2为2.2K 时)

但仍然无法获得耳机插入事件。 请告诉我是否有任何设置 不完整或错误、以及原理图是否正常? 如果您有一些设置示例代码、那么它非常有用