This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5828M:TAS5828M 的扬声器阻抗

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5828M, TAS3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1294848/tas5828m-speaker-impedance-with-tas5828m

器件型号:TAS5828M
主题中讨论的其他器件: TAS3251

大家好!

有人对与 TAS5828M 放大器结合使用的扬声器有什么建议吗?

首先、放大器设置为 BTL 模式、1SPW 调制、并由稳定的24V 电源供电。

我想知道这两个扬声器中的哪一个最适合放大器:

1) 30W RMS、4 Ω、 87.5dB 灵敏度。 参考资料: Dayton Audio RS100-4

2) 40W RMS、8 Ω、 89.4dB 灵敏度。 参考: Markaudio CHR-90

我想使用第二个扬声器、但我对总音量输出有点担心、因为它是8欧姆的扬声器、  灵敏度略高。

对于 8 Ω 负载的输出性能、放大器文档对我来说有点困惑、也不具备所需的知识来更清楚地了解这一点。

非常感谢您对放大器的任何建议或技术考虑。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,詹卢卡

      通常、放大器和扬声器类型之间没有明确的连接。 在大多数情况下、我们只需要关注最大电流和功率能力。 TAS5828M 的电流能力支持您的两个扬声器、电源电压将是输出功率的限制。 放大器输出电压绝不会高于电源电压、当使用24V 作为正弦波峰值时、8 Ω 扬声器的最大未削波输出功率约为36W。

      我建议您尝试两个扬声器、并检查整体音频性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复!

    8 Ω 扬声器在单声道模式下使用两个 TAS5828M 又如何? 这是一个很好的解决方案、还是驾驶员处理不了太多的电源?

    或者、您能否 为我推荐另一种最适合同一8 Ω 扬声器的放大器型号? (由于我对电源没有限制、因此在我的设置中可以同时使用立体声和单声道模式)。

    再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,詹卢卡

    如何在单声道模式下使用两个 TAS5828M 和8欧姆扬声器? 这是否是一个好的解决方案,或者电源太大,驾驶员无法处理?

    仅当电流成为限制时、单声道模式才会起作用。 现在、它是电源电压不够大。

    或者您可以 向我推荐另一个最适合相同8欧姆扬声器的放大器型号吗? (立体声和单声道模式均可在我的设置中使用,因为我没有电源限制)。

    如果在8 Ω 负载上确实需要大功率、则需要使用高功率器件来支持使用的更高电源电压、但大多数器件都是模拟输入。 唯一的数字输入器件是 TAS3251、您可以先检查它。