This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM3070:随机关断

Guru**** 2845290 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM3070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1294016/pcm3070-random-shut-off

器件型号:PCM3070

我在 PCM3070音频编解码器方面遇到了一些问题。 I2C 命令在配置后能够正常工作并可以听到声音。 但是、PCM3070的输出大约每60s 会关闭~1s、然后再次开启。 此过程无限重复。 本底噪声也很高、并会根据 PCM3070的 DAC 增益发生变化。 当器件每~60s 随机关断时、仍可从 PCM3070听到本底噪声。 我已经确认这不是输出级放大器(TDA7375AV)或源(BTM875-E、通过 I2S 的 CSR8675蓝牙模块)的问题。 当无线源器件发出的声音停止播放且本底噪声停止时、CSR8675将进入静音状态(PCM3070 PLL 通过 CSR8675的 I2S 以及18.432MHz 时钟从 BCLK 获取其时钟)。 当我断开 PCM3070与输出级放大器的连接时、本底噪声也会消失。 我用于此应用的电源是额定电压为16.5V、4.5A 的开关笔记本电脑电源。 我认为原理图中包含了所需的所有滤波电容器。 请告诉我其他情况。 附件是 PurePath 的.cfg 和原理图。 谢谢。

编辑:

高本底噪声已被抑制。 我在 R4、R5至 AGND 之间使用了2个470Ω。 我还将 PCM3070输出降至每个输出的0dB、然后提高了 CSR8675的数字增益。 所有这些都使本底噪声无法从正常的听音距离中听到。 不过、每~60s 一次的关断仍会发生。

e2e.ti.com/.../6840.base_5F00_main_5F00_Rate48.cfg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    看起来就像时钟停止;您可以监控 ASI 总线吗?

    我认为当源声音停止时、主机会停止向编解码器提供时钟。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    显示器 ASI 总线

    ASI 总线在哪里? 您是指 BCLK I2S 引脚吗?

    古斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、监控 WCLK、BCLK。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    结果如下:

    BCLK:

    WCLK:

    播放过程中发生关机时、这些时钟都不会停止。 我还看了 CSR8675的 DOUT、它也没有停下来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也许我的 PLL 配置不正确? 我刚刚使用了 PurePath 的默认设置。 我同时使用 miniDSP A 和 D、这需要给 ADC 上电。 这种配置是否正确? (从上面所附的"base_main_Rate48.cfg"开始行10247):

    #            # reg[  0][  5] = 0x91    ; P=1, R=1, J=8
    w 30 05 91
    #            # reg[  0][  6] = 0x08    ; P=1, R=1, J=8
    > 08
    #            # reg[  0][  7] = 0x00    ; D=0000 (MSB)
    > 00
    #            # reg[  0][  8] = 0x00    ; D=0000 (LSB)
    > 00
    #            # reg[  0][  4] = 0x07    ; PLL_clkin = BCLK, codec_clkin = PLL_CLK, PLL on
    w 30 04 07
    #            # reg[  0][ 12] = 0x88    ; MDAC = 8, divider powered on
    w 30 0c 88
    #            # reg[  0][ 13] = 0x00    ; DOSR = 128 (MSB)
    > 00
    #            # reg[  0][ 14] = 0x80    ; DOSR = 128 (LSB)
    > 80
    #            # reg[  0][ 11] = 0x82    ; NDAC = 2, divider powered on
    w 30 0b 82
    #            # reg[  0][ 81] = 0xc0    ; Power up LADC/RADC
    w 30 51 c0
    #            # reg[  0][ 82] = 0x00    ; Unmute LADC/RADC
    > 00

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、时钟不会 在发生这种情况时停止和恢复?

    您的 PLL 设置不正确18.432MHz、因为 BCLK=PLL 和 FS=48kHz。 这应该是此 PLL 计算器中所示的分频器。

    您可以从以下产品文件夹下载该计算器。

    TLV320AIC3254-Q1数据表、产品信息和支持| TI.com

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经尝试了所有的方法。 我固定了 PLL、用新的完全交换了芯片、甚至为了进行健全性检查而交换了 CSR8675。 我终于发现它是 PurePath Studio 中被窃听的滤波器之一。 一旦我删除了所有处理块并且只是将流传递到 DAC、一切都运行得很好。 我将尝试生成新的 PurePath DSP 配置。 感谢你的帮助。