This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5828M:采样率转换器性能

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5828M, SRC4192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1295514/tas5828m-sample-rate-converter-performance

器件型号:TAS5828M
主题中讨论的其他器件: SRC4192

我对 TAS5828M 采样率转换器的性能有疑问。 数据表中未提供有关采样率转换器性能的过多详细信息。  

我在一个应用中 I2S 音频数据有相当大的抖动。 TAS5828M 中的采样率转换器是否会提供与 SRC4192等专用采样率转换器类似的性能? 我追求的是最优音频性能。 请推荐最适合实现最佳音频性能的选项。

 此外、TAS5828M 是否是唯一一款包含硬件控制模式的且性能优异的数字音频放大器? 我正在寻找具有以下特性且性能最佳的数字音频放大器:

 

- 25-50瓦

 

-硬件控制模式

 

-一流的 SNR、PSRR 和最低的失真

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank

    对于 HW 模式、仅可在 tas5828m 中退出、因此我们建议5828是您的最佳选择。

    如果不需要硬件模式、也可以选择 tas5825。

    在我们的器件中、一旦根据您的输入采样率锁定 PLL、我们将使用内部 osc 来处理数据。

    因此、即使输入具有抖动、也不会影响器件中的数据处理。

    您可以尝试使用我们的 EVM 板来确认抖动是否会影响您所处的情况下的此性能。

    塔克

    杰西