This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC5140:查找过零信息

Guru**** 665180 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1865, TLV320ADC5140
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1287497/tlv320adc5140-looking-for-zero-cross-information

器件型号:TLV320ADC5140
主题中讨论的其他器件:PCM1865

LPA 团队、您好!

我的客户对这个 IC 感兴趣。

我们是否在此 IC 上对 PGA 输入进行过零检测?

下面是 PCM1865的内部方框图。

我在下面的内部方框图中看不到过零检测。

谢谢。

卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应回复 orrow

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PCM186x 系列在内部具有过零检测功能。 PGA 增益在零点闪烁时发生变化、以避免伪影。

    为什么需要从热情交叉的功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjay:

    我询问 TLV320ADC5140上是否有一个

    正如我在原帖中所示、我在内部方框图中看不到一个。 您能确认吗?

    谢谢。

    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TLV320ADC5140芯片中不存在过零检测。

    过零需要什么功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjay:

    感谢您的回复。

    我的客户在更改 PGA 时使用过零检测来消除噪声。

    他们对 PCM1865的功能非常满意、但希望使用更新的 IC。

    这里有什么建议吗?

    谢谢。

    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、您好!

    桑杰到10点才出去,所以我会在这里回答。 TLV320ADC5140在 PGA 中没有过零、但在数字音量控制中提供了它(称为软步进)。 客户具有恒定 PGA 增益并改用数字音量控制是否合理? 无论使用何种写入、它都仍然是 I2C 写入。

    使用时、AGC 还在 PGA 增益上采用软步进。 如果它们针对的是特定的输出电平、这是另一个选项。

    此致、
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TLV320ADC5140可以正常工作吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjay:

    不幸的是、他们认为数字音量控制会使 S/N 变差、因此无法使用此功能。

    谢谢。

    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将很快回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 tlv320ADC5140中、我们建议在为 ADC 上电之前更改器件的 PGA 增益。

    客户是否希望将 PGA 本身用作音量控制?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjay:

    感谢您的支持。

    客户是否想要将 PGA 本身用作音量控制?  [/报价]

    是的、他们希望在播放时用作音量控制。

    谢谢。

    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们建议在新一代部件中使用数字音量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjay:

    我的客户正在尝试评估 TLV320ADC5140

    此增益在激活时灰显。 处于活动状态时如何更改增益?

    谢谢。

    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们建议在 ADC 上电之前更改器件的 PGA 增益。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjay:

    他们需要通过在播放时更改 PGA 来评估噪声的成因。

     PCM1865中具有过零检测、因此能够消除增益变化引起的噪声。

    用户需要评估 在活动状态下更改增益时 TLV320ADC5140产生的噪声大小。

    您能告诉我们如何在 GUI 上实现此操作吗?

    谢谢。

    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 ADC 处于活动状态时、我们不允许更改增益。请参阅以下测试

    客户可以尝试 在 ADC 开启后使用 PPC3中的 tjhe I2C 监控器来执行特定的命令。

    我包含了菜单快照、