This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1822-Q1:能否将 AGND 和 DGND 分离?

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1822-Q1, PCM1820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1295304/pcm1822-q1-can-i-seperate-agnd-and-dgnd

器件型号:PCM1822-Q1
主题中讨论的其他器件: PCM1820

您好、

我是否可以将 AGND 和 DGND 分开、并且只在 PCM1822-Q1周围覆铜 AGND?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否可以使用这种类型的单端输入、使用10uF 和1uF 的直流块电容器? PCM1820如何知道输入是否是差分信号的单端?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    芯片下方的散热焊盘视为星点。 芯片和外部模拟电路的模拟连接属于包括散热焊盘的1个平面的一部分、

    如果您希望将数字组件放置在另一个数字接地层、则确保该平面在一个点上连接到散热焊盘。

    理想情况下、我们更倾向于为整个电路使用单个 cupper 浇注。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    单端操作电路正确