This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1820:模拟前端多路复用器

Guru**** 2867140 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1861, PCM1820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1294592/pcm1820-analog-front-end-mux

器件型号:PCM1820
主题中讨论的其他器件:PCM1861

您好!

我们推荐 PCM1820作为现有 PCM1861的后续产品、但我们需要模拟前端多路复用器功能。

您能否告知我们 PCM1820是否内置了模拟前端多路复用器或类似功能。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PCM1820输入直接驱动 2个独立的 ADC。没有多路复用器。

    您需要从多路复用器中获得哪些具体功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈。 我了解到 PCM1820不具有内置的模拟前端多路复用器功能。

    我们的客户不是以客户自己的使用方式使用多路复用器、而是仅用作开关模拟输入路径、与数据表中所述的 PCM1861相同。

    此致、