This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC6120:器件增益不匹配

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC6120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1284041/tlv320adc6120-device-gain-mismatch

器件型号:TLV320ADC6120

大家好!


我有一个有关 TLV320ADC6120的问题。

下面的数据表显示了通道之间的增益不匹配。

不同器件之间的增益不匹配是什么?

客户确认了该器件的增益。 测试结果如下图所示。

是否预计会在这种程度上随器件而变化?


此致、
石渡市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、石渡山、

    当增益为+3dB 时、5.4dBu = 1.44Vrms、ADC 上的电压为2.03Vrms、大于数据表给出的2Vrms 满量程限值。  在这一范围内、谐波行为不会经过任何审查。  

    我们通常不指定器件之间的规格 、但如果您想 测量增益不匹配、我会评估发生器电平与测量的输出电平(dBFS)、看看这两条线有何差异。 当然、我们无法保证削波时谐波的行为方式一致。 根据您分享的图表、我认为这是合理的。

    谢谢!
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JEF-SAN:

    感谢您的答复和支持。

    THD + N 会逐渐下降、THD + N 会迅速下降的波形。
    这两个 THD + N 转换之间的差异是否在器件变化范围内?

    此致、
    石渡市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、石渡山、

    如果 ADC+N 在 THD 满量程范围或其附近情况恶化、那么这两个差异在器件变化范围内。

    此致、
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JEF-SAN:


    感谢您的支持和回答。


    客户正在评估许多器件、但 THD + N 曲线似乎是极化的。

    客户认为不会出现极化、并且 THD + N 曲线会出现许多变化。

    你知道极化的原因吗? 极化特性是否由于对器件的某些影响而出现?


    此致、
    石渡市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、石渡山、

    您能否详细说明一下极化是什么意思?

    您是说在很多样本中、THD + N 曲线只拟合到两条曲线中、就像您之前分享的曲线一样?

    谢谢!
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JEF-SAN:


    感谢您的支持和回答。

    偏振指两个特征:当 THD + N 逐渐恶化和急剧恶化时。
    以下是以横轴作为输出标准的结果。

    会恶化的特征有两种。 有没有可能的原因?
    另外、接近满量程的器件之间的失真有多大变化?


    此致、
    石渡市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、石渡山、

    此类行为没有针对我们指定的进行测试、因此我们无法提供变体。 但是、我可以联系我们的设计团队、看看是否可以解决导致此问题的原因。 您是否能够以 dBFS 的形式再次与 x 轴共享数据? 因为这是一种模拟测量、而且这是数字数据、DBU 没有用处。

    谢谢!
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JEF-SAN:


    感谢您的支持和回答。

    客户计划在下周下半年以 dBFS 为单位进行测量、以进行准备。
    请稍等片刻。


    此致、
    石渡市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、石渡山、

    谢谢你。 如果您有数据、请予以回复。 我会告诉您设计团队何时响应;现在是在印度的假期、因此至少需要一天时间。

    此致、
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、石渡山、

    设计团队回应了我。 他们表示 THDN 行为之间的差异可能是由于信号链中不同级发生削波而造成的。 虽然 TI 数据表指定了在系统级产生削波的满量程电压、但信号链中各个 块之间的容差可能导致不同块首先在器件之间削波。

    例如、假设信号链包含块 A 和 B。块 A 在削波发生时具有快速的 THDN 劣化、而块 B 在削波发生时具有倾斜的 THDN 劣化。 在某些器件中、模块 A 可能在模块 B 之前削波、而在其他器件中、模块 A 可能在模块 B 之前削波、而在所有器件中、削波电压相同(数据表中的典型满量程值)。

    此行为不是经过测试或设计的、因为它不属于建议的用例。

    此致、
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JEF-SAN:


    感谢您的支持和回答。

    感谢设计团队的回复。
    是否只有两种类型的此削波? 我有块 A 和块 B、有任何其他块吗?


    此致、
    石渡市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、石渡山、

    我仅使用了 A 和 B 作为理论示例。 实际情况可能包括更多的块、但考虑到您的数据集、我只能期待这两种削波模式。

    此致、
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JEF-SAN:


    感谢您的支持和回答。

    客户测量的水平轴 dBFS。
    经证实,情况突然恶化和逐渐恶化。

    我知道原因是削波有所不同。
    了解削波的相关内容。
    如果两个块 A 和 B 卡夹都有严重损耗吗?
    或者只在块 A 中退化会很严重吗? 例如,挡块 A 将经历急剧的劣化,而挡块 B 将经历逐渐的劣化。


    此致、
    石渡市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、石渡山、

    如果两个块都削波、那么输出中的急剧恶化将占主导地位。 您可以看到两条曲线是如何接近的、这反映了当输入显著在削波区域中并且两个块削波时、行为变得更加一致。

    此致、
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JEF-SAN:

    感谢您的支持和回答。

    我了解。
    我还有一个问题:能否回答接近满量程的器件之间存在多少失真变化?

    此致、
    石渡市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、石渡山、

    我不确定"失真变化"的含义、但没有给出满量程值的最小值或最大值。  根据显示最坏情况削波发生在-0.3dB 左右的数据、您可以预计满量程电压在单端模式下最低0.967V、差分1.934V。 由于您已经采集了16个样本、因此如果您再采集14个样本来获得一组30个样本、这就是我们认为具有静态意义的样本集。 您可以很好地了解失真变化。

    此致、
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JEF-SAN:

    很抱歉这么晚才回复。
    我向客户解释了这一点。 客户表示有信心。
    感谢您的支持。

    此致、
    石渡市