This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3112D1:TPA3112输入级和放大器裸片、具有1Hz 输入。

Guru**** 2524190 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1295518/tpa3112d1-tpa3112-input-stage-and-amp-dies-with-1hz-inputs

器件型号:TPA3112D1

我已经使用数据表中的示例电路制作了一个 PCB。 我使用9、10、11或12V 作为电源电压。 我在输入端使用1uF 薄膜电容器 t 块直流。 我使用的是20dB 增益、因此它具有大约60K 的输入阻抗。 这使得输入滤波器略高于1Hz、但不会有太多1Hz 信号消失。 我将使用带电容器的10uH 或33uH 电感器作为输出滤波器。 我已经 使用相同的放大器电路设计和构建了2个不同的 PCB、放大器几乎可以按预期工作。 频率高于10Hz 时会被放大、芯片会提供相应的 PWM 输出。 输入引脚上的直流失调电压足够接近3V、就数据表而言、我认为没关系。 当我在不改变输入振幅或放大器电路的情况下将输入频率降低至1Hz 时、输入级似乎消失。 我说裸片、因为输入引脚上的直流失调电压约为0V。这是一件永久性的事情。 将频率恢复到10Hz 或更高不会导致输入端的直流恢复正常、并且输出不再存在。 有没有人看到过这种行为? 这发生在2个不同的 PCB 和3个部件上,因为在它变差后,我 relaced 1。

马克·阿利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mark

      恐怕我们没有尝试使用此器件输出1Hz 信号。 无法确定此设备是否受支持。 我们将花更多的时间来检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢