This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2900C:电流噪声

Guru**** 2831025 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2900C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1295577/pcm2900c-current-noise

器件型号:PCM2900C

迪亚尔斯、

客户反馈 PCM2900C 有 电流噪声、请帮助查看原理图。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的反馈:

    • 在 VCOM 上放置1uF 电容器
    •  如本用户指南的原理图所示、将1.8nF 电容器放置在输入和输出驱动器上。

    《PCM2900C/02C/PCM2906CEVM-U 用户指南》(TI.com)

    • 附加的是应用程序。 请注意、顶部带尖端、可降低噪声。

    Application_Note_USB_090513.pdf

    此致。