This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3106:TLV320AIC3106低电流消耗应用

Guru**** 2513425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1294593/tlv320aic3106-tlv320aic3106-low-current-consumption-application

器件型号:TLV320AIC3106

团队、

我的客户希望将 AIC3106操作为低电流消耗模式、如 D/S 所示。 您能告诉我如何将其设置为该模式吗? 我从哪里可以获得 AIC3106的编程指南? 谢谢!

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Qiang:

    默认情况下、所有块在上电或软件复位时断电。 然后、要启用耳机检测、将页0寄存器13的 MSB 设置为1。

    此致、
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    我们进行了软件复位、但功耗似乎仍高于 D/S:

    3V3A_AD/DA:1.506mA

    3V3A_IO:20.9uA

    1V8A_MIC:3.623mA

    为了验证我们是否已关闭器件内部功能模块、您能否告诉我在执行软件复位后哪个功能模块已断电? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Qiang:

    软件复位后、所有模块都断电。 我认为标签可能令人困惑、无法确定要测量哪个电源。 第一行是 DRVDD + AVDD_DAC (前面的 I 表示电流)。 第二行是 DVDD 不要与 IOVDD 或 DRVDD 混淆。

    您能否再次确认您要测量的电流是正确的来源?

    谢谢!