This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1820:AVDD 规格

Guru**** 2561380 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1296398/pcm1820-specification-of-avdd

器件型号:PCM1820

您能给我们讲一讲 PCM1820的规格吗?

满量程输入为2Vrms = 5.66Vpp
VREF = 2.75V
这意味着模拟信号可在2.75V 中心处输入高达 Vpp=5.5V 的电压。
规格中的模拟输入额定值为 AVDD+0.3V。

由于 AVDD 为 MAX_3.9V、假定采用3.3V、但如果2.75V 的中心位置和最大侧为3.3V、则正极侧只有0.55V 裕度。
我认为、如果额定值不是大约5.5V 或更高、这毫无意义、但是它在规格表中是不是一种错误陈述?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们以差分方式测量信号。

    直流偏置在内部设置为 Vref / 2或2.75V/2或1.375V

    我们在每个引脚上施加一个1V RMS 信号、这些引脚的信号彼此相对应。

    一个1V rms 信号为1.4Vp。 在正弦波的最高点,引脚应为1.375v+1.414v=2.78V -- (1V*sqrt (2)

    这低于3.3V。

    此时、另一个引脚应提供1.375V-1.414V 的电压 、约为0

    引脚之间的差值约为2.8V =Vp。 在 RMS 术语中、这是  VRMS=Vp/sqrt (2)或2.8/2V

    在正弦的另一个周期,相位反向,第一个引脚变为零,第二个引脚变为2.78V。 因此、峰间漏电压为2.78*2V 或约5.6V