This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3120:关于 TLV320AIC3120音频编解码器的电源服务器。

Guru**** 2510855 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1296360/tlv320aic3120-about-power-seqeunce-of-tlv320aic3120-audio-codec

器件型号:TLV320AIC3120

尊敬的团队:
我使用 TLV320AIC3120音频编解码器。
下面我想提供一些有关这些方面的信息。


1) 1)使用 I2S 相关引脚(VDD18)和 SDA/SCL (PU VCC_1.8V)时、IOVDD 是否也需要提供1.8V 电源?


2) 2)是否可以同时进入 Power SQ DVDD/IODVDD?


3) 3)当 IOVDD 为1.8V 时、I2S 主/从时序是否与数据表内容相同?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Si Yoon:

    1)是。 所有数字相关功能都需要 IOVDD。

    2) 2)是。 该器件在电源序列方面非常灵活

    3) 3)由于未提供1.8V IOVDD 时序、因此您必须进行外推。 1.1V 中的最小值应保持不变、但最大值将略有下降。

    此致、
    J·麦克弗森