This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3120EVM-U:CodecControl 未找到 EVM

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1295717/tlv320aic3120evm-u-evm-not-found-by-codeccontrol

器件型号:TLV320AIC3120EVM-U

我安装了 slac366,即 CodecControl 在 Win 10专业机器上的英语语言。 连接 EVM 时收到以下消息:

Windows 将该 EVM 检测为音频设备"USB miniEVM"(不起作用、但未配置、因此不会超出价格)、但从不用于 CodecControl

我浏览了用户指南、但看不到跳过了某个步骤。 非常感谢您在这里有解决方案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好! 事实证明,即使语言设置为英语,也可以设置为英语(瑞典),在这种情况下,小数点是 a,而不是 a。 所以外壳关闭。 但我可以问一个问题。 此器件的年龄是多少? 对我来说,它似乎有点古老,它对新的设计好吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carl、您好!

    该部件发布于2010年、因此它相当旧。 但是、它对于新设计而言是非常好的。

    此致、
    J·麦克弗森