This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6211T-Q1:数据表第7.3.2节中的可能错误

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6211A1-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1296727/tpa6211t-q1-possible-error-in-datasheet-section-7-3-2

器件型号:TPA6211T-Q1
主题中讨论的其他器件:TPA6211A1-Q1

您好!

我要查看以下部分中的详细信息: 7.3.2全差分放大器效率和热性能信息 。 精彩纷呈 表7-1 公式12 。 数据似乎过时了、可能仍然使用 TPA6211A1-Q1数据表中的数字。

第7.3.2节和第6.4节的"热性能信息"之间的 RθJA 值不匹配。 这可能会导致错误的结果。

有人可以看一下并说明一下吗? 谢谢!

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpa6211t-q1.pdf?ts = 1701095045088&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPA6211T-Q1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    实际上、并未更新数据表这一部分中的信息、而是使用之前的热性能信息数据。
    我将在此处查看哪些项目需要更新并请求更改、尽管可能需要一些时间。 同时、您可以使用相同的公式进行估算、但将值替换为新公式。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师