This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6584-Q1:TAS6584-Q1

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1294211/tas6584-q1-tas6584-q1

器件型号:TAS6584-Q1

剂量 IT(TAS6584)支持输出=150W*4CH 、2欧姆负载在 BTL 模式@

()1 μ s 如果是、请确认满足:电压、寄存器、输出滤波器

(2)如果否、则必须处于 PBTL 模式?

(3)  在  BTL 模式下是否有其他 IC 可以支持输出=150W*4CH@ 2 Ω 负载?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 BTL 模式下、当输入为2 Ω 时、超出150W 的10A 电流额定值。  需要使用 PBTL 模式。  我不知道另一个能够支持150W x 4功率进入2 Ω 的 IC。  

    此致、
    S·格雷格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 U 的回复,请确认 CH OUTPUT+ 或 -偏移电压的电压,它是6V 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Output+和 Output-之间的差分直流电压应为0Vdc。  Output+和 Output-与接地之间的直流电压取决于 PVDD 电压。  在1SPW 模式下、直流接地电压将为 PVDD 的15%、在 BD 模式下、直流电压将为 PVDD 的50%。

    此致、
    S·格雷格