This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104:记录数据中有一个 DC 组件

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1296102/tlv320aic3104-there-is-a-dc-component-in-the-recording-data

器件型号:TLV320AIC3104

大家好、

我现在正在测试记录功能。 录制后,我使用 Audacity 软件查看音频信号,发现该信号在 y 轴上作为一个整体向上移动。 可能是什么原因?

我认为在正常情况下、信号的基值应该是0、

下图是原始信号:

Br

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在此处添加更多信息:

    1.我们使用 MIC1LP_LINE1LP 和  MIC1RP_LINE1RP 作为输入端口、并将它们配置为 单端。

    2.在记录数据时,编解码器寄存器的值为:

    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f 0123456789abcdef
    00:00 00 00 aa 91 18 16 80 0A c0 00 C1 00 00 00 28 ..??????? ………(
    10:28 ff 04 78 F8 04 78 F8 06 00 fe 00 fe 00 (.. x?x?..
    20:00 00 00 00 cc 00 00 00 00 40 50 00 80 00 76 ....?.@P.?.vv
    30:00 76 76 04 00 76 76 00 76 76 76 04 00 76 76 00 76 .vv?.vvv?.vv.v
    40:76 04 00 76 00 76 00 76 76 04 00 00 00 00 00 00 v?.vv.vv?……
    50:00 76 00 00 76 76 18 00 76 76 00 76 00 18 00 00 v..v?.vv.?...
    60:00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ... .........
    70:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00.
    80: 00 00 00 aa 91 18 16 80 0A c0 00 C1 00 00 28 ..??????? ………(
    90:28 ff 04 78 F8 04 78 F8 06 00 fe 00 fe 00 (.. x?x?..
    A0:00 00 00 00 cc 00 00 00 00 40 50 00 80 00 76 ....?...@P.?.vv
    b0:00 76 76 04 00 76 76 00 76 76 76 04 00 76 76 00 76 .vv?.vvv?.vv.v
    C0:76 04 00 76 76 00 76 76 76 04 00 00 00 00 00 00 00 v?.vv.vv?……
    D0:00 76 00 76 76 18 00 76 76 00 76 00 76 00 18 00 00 v..v?.vv....
    E0:00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ... .........
    F0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00.

    Br

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Snow、

    您的寄存器映射显示寄存器12 (0x0C)为0x00。 这将禁用 ADC 输出端的高通滤波器。 默认情况下、此高通滤波器具有低截止频率、以从 ADC 输出中移除直流分量。 启用它应该会将输出恢复到以0为中心。

    此致、
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 McPherson

    感谢您的答复。  

    1.  

    你的建议。 我使用以下命令配置 HPF:

    amixer cset numid=36 1
    numid=36,iface=MIXER,name='ADC HPF Cut-off'
      ; type=ENUMERATED,access=rw------,values=2,items=4
      ; Item #0 'Disabled'
      ; Item #1 '0.0045xFs'
      ; Item #2 '0.0125xFs'
      ; Item #3 '0.025xFs'
      : values=1,1
    配置 HPF 后、录制音频信号将以0为中心。  但信号振幅有点小。 此记录的 PGA 捕捉音量值为0
    我已将 PGA Capture Volume (PGA 捕获音量)调整为20来增加信号振幅、但输出信号失真。
    你对此有什么建议吗?
    2.  
    在输入音频信号中有一个25Hz 正弦波。 这个信号有一个特殊用途。 HPF 会过滤掉该信号吗?
    谢谢!
    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Snow、

    我不太明白你的命令。 您要使用哪个 HPF 设置? 我知道25Hz 信号、但是您要在捕获中测试的信号的频率是多少? 根据您使用的截止设置、25Hz 信号可能会被滤除。

    谢谢。
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 McPherson

    我们发现、如果硬件上的输入引脚具有一个电阻器并替换为电容器、则不会有直流分量。 

    感谢您的帮助!

    此致、