This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825MEVM:音频放大器 EQ 无扬声器功能

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1292070/tas5825mevm-audio-amp-eq-no-function-for-speaker

器件型号:TAS5825MEVM

  如何使用 PPC3 AP 工具设置 EQ,因为.h 文件在 BIOS 没有 EQ 功能,和音频 SPK 没有 EQ 功能,但我确保设置  

成功 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jimmy

      您的图片似乎启用了两个 EQ,但默认值为。 图中的红线表示对所有频率范围都毫无感情。 您可以根据需要选择不同的滤波器、并在特定频率点提供升压或抑制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高阴影

    即使我使用这个设置(图片), EQ 一些东西没有效果  

    EQ 设置不能使用两个或更多? 为什么  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jimmy

      我们在 TI 的 EVM 上测试的 EQ 功能没有问题。 问题可能来自 I2C。

    1.请检查转储代码是否正确包含您的 EQ 设置。

    2.通过 I2C 配置代码时,请确保 SoC 中没有中断,需要同时配置 EQ 相关的寄存器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高 

    如何检查 SOC I2C 信号 是否正常?   它何时会起作用,以及 我如何检查 EQ 是否工作 ? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jimmy

    如何检查 SOC I2C 信号 是否正常?  [/报价]

    您可以在配置寄存器值后读回它、以查看它是否由您正确配置。

    如何检查 EQ 是否工作? [/报价]

    如果输出频率与您的 EQ 设置相同、请检查输出频率响应。

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     "读回寄存器" 是指校验和? ,所以校验和为 OK,EQ 函数是否正常?

     我如何测量频率、 范围? 或工具? ,谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jimmy

    "回读寄存器" 平均值是校验和?

    这意味着通过 I2C 读取寄存器值、检查是否成功写入寄存器。

    以及 如何测量频率、 范围? [/报价]

    需要使用 Audio Precision 来执行此测试。 如果您想要 构建音频产品、此设备必不可少。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否提供用于 EQ 测试的 Audio Precision SOP? 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jimmy

      很抱歉、我们无法提供支持、客户需要向 AP 供应商寻求帮助、我相信他们会为您借用或租借一套。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好影子谢谢你的答复.