This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4670:音频功率放大器布局说明

Guru**** 2835910 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1296464/lm4670-audio-power-amplifier-layout-clarifications

器件型号:LM4670
尊敬的团队:

我正在  我的设计中使用 LM4670SD/NOPB。IC 在5V 电源下工作。

该 IC 需要8欧姆扬声器。

我的第一个问题是、

  1. 在这种情况下、线路 Vo1和 Vo2需要8欧姆的差分阻抗(每条线路4欧姆单端)。

我知道我的反对是不是正确的。

我关于 Vo1和 Vo2线的载流容量的第二个问题。

第4页您可以看到下面给出的电源规格。

考虑到5V 电源轨的最大功率为3W、我计算出 Vo1和 Vo2的载流容量为0.6A。

我是否知道这是正确的?

我们是否需要为 IN+和 IN-

此致

哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hari、

    输出布线无需特定阻抗布线。 关于电流容量、0.6A 应该足以满足该放大器的输出功率。
    保护是否意味着添加 D113和 D127等二极管? 只要没有与这些网络的外部接触、输入端就不需要这些元件。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    非常感谢。

    我所说的保护是指在 IN+和 IN-周围添加防护迹线、

    此致

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hari、

    感谢您提供更多信息。 作为差分信号、则可能不需要保护。 这些长迹线是否跨越许多数字信号? 只要模拟信号路径上的 GND 良好、就应该没问题。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    非常感谢。

    我们是否需要注意有关差分阻抗的任何情况。

    音频信号速度不高。

    我可以知道、仅长度匹配是否足够、或者在将音频输入路由到LM4670时、PCB 布局是否需要满足任何差分阻抗要求(例如100欧姆)

    此致

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hari、

    无需考虑差分阻抗。 长度匹配足以确保音频信号布线。
    正如您提到的、音频不是高速的、因此大多数 PCB 迹线限制并不是那么重要。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师