This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6017A2:单端模式

Guru**** 2564565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1297148/tpa6017a2-single-end-mode

器件型号:TPA6017A2

您好!

1.是否可以在单端模式下驱动8Ω 扬声器?

2.了解在单端模式下运行时的增益是桥接式负载模式增益的一半是正确的吗?

此致、

西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie-san:

    也不能确定放大器输出与负载或放大器输入是单端连接。

    在任一种情况下、8Ω 扬声器都应该正常。 单端或差分并不能真正修改增益、但产生的信号确实是 BTL 的一半。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师