This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3109-Q1:无法通过高功率输出播放

Guru**** 2501105 points
Other Parts Discussed in Thread: REG104, REG101, REG102, REG103

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1297698/tlv320aic3109-q1-can-not-playback-through-high-power-output

器件型号:TLV320AIC3109-Q1
主题中讨论的其他器件:REG101REG102REG103、REG104

配置:

  1. I2S
    * BCLK 和 wclk 作为从器件
    * DSP 模式、32位
  2. 编解码器时钟
    *选择 BCLK (3.072MHz)作为 PLL 输入
  3. PLL 配置:P:1 R:1 J:32 D:0
  4. fs (ref) 48kHz
  5. 耳机:交流耦合;HPCOM 单端

问题:

无法从高功率输出接收音频波

寄存器转储:

寄存0:0x00
寄存器1:0x00
寄存器2:0x00
寄存器3:0x81
寄存器4:0x80
寄存器5:0x00
寄存器6:0x00
寄存器7:0x08
寄存器8:0x20
寄存器9:0x70
寄存器10:0x00
Reg11:0x01
寄存器12:0x00
寄存器13:0x00
寄存器14:0x80
寄存器15:0x80
寄存器16:0x80
寄存器17:0xFF
寄存18:0xFF
Reg19:0x78
Reg20:0x78
Reg21:0x78
reg22:0x78
reg23:0x78
reg24:0x78
Reg25:0x06
Reg26:0x00
reg27:0xFE
reg28:0x00
reg29:0x00
reg30:0xFE
reg31:0x00
reg32:0x5c
reg33:0xe8
reg34:0x00
reg35:0x00
reg36:0x13
寄存器37:0x80
reg38:0x10
reg39:0x00
reg40:0x00
reg41:0x00
reg42:0x00
寄存器43:0x00
寄存器44:0x80
reg45:0x00
reg46:0x00
reg47:0x00
reg48:0x00
寄存49:0x00
reg50:0x00
reg51:0x04
寄存52:0x00
reg53:0x00
寄存54:0x00
寄存55:0x00
Reg56:0x00
寄存57:0x00
寄存58:0x04
reg59:0x00
reg60:0x00
寄存器61:0x80
寄存62:0x00
寄存63:0x00
reg64:0x00
reg65:0x0F
寄存66:0x00
寄存器67:0x00
reg68:0x80
寄存69:0x00
reg70:0x00
reg71:0x00
reg72:0x0B
reg73:0x00
reg74:0x00
reg75:0x00
reg76:0x00
reg77:0x00
reg78:0x00
reg79:0x00
reg80:0x00
reg81:0x00
Reg82:0x00
reg83:0x00
寄存84:0x00
reg85:0x00
Reg86:0x00
寄存器87:0x00
reg88:0x00
reg89:0x00
reg90:0x00
reg91:0x00
reg92:0x00
reg93:0x00
reg94:0x82
reg95:0x04
reg96:0x00
Reg97:0x01
reg98:0x00
reg99:0x00
reg100:0x00
reg101:0x00
reg102:0xA0
reg103:0x00
reg104:0x00
reg105:0x00
reg106:0x00
reg107:0x00
reg108:0x00
reg109:0x00

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的设置正确、是否选中了 HPOUT?

    检查 ASI 总线、时钟和数据格式、确保它们是 DSP 模式、频率正确。

    e2e.ti.com/.../8611.config.txt

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    感谢您的答复。

    我已经测试了 HPOUT 和 HPCOM 只有 直流电平、没有波形。 HPOUT:2V;HPCOM:0.8V

    我的 I2S 波如下:

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    粉色是数字输入数据-对吧?

    您是否使用不同的电路板/单元进行了检查? 可能是板或单元上有问题。

    根据具体设置、这应该可以正常工作。