This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2706C:查询供应商 ID、产品 ID 设置和 HID 功能

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2706C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1298040/pcm2706c-inquiry-for-vendor-id-product-id-setting-and-hid-function

器件型号:PCM2706C

大家好、TI 支持团队

关于 PCM2706C,我收到了如下一些问题。

1.数据表指出可以使用 PCM2706C 功能中的外部 ROM 更改供应商 ID 和产品 ID。

请告诉我如何更改供应商 ID 和产品 ID。

如果未使用外部 ROM、是否将供应商 ID 和产品 ID 设置为默认值?

2.它表示您可以使用 HID 键提高、降低和静音。

如果重新启动电源,是否会保留这些设置? 还是自动转换为(卷)默认值?

谢谢。

此致、

MJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    第 9.3.7节介绍了从外部 ROM 更改描述符的过程、包括在  9.3.8.如果未使用外部 ROM、则描述符将是数据表中描述的默认值。

    HID 的行为更像是对主机的中断、而不是设备设置。 因此、重新上电时、除非主机具有某种存储器、否则设置将被重置。

    此致、
    J·麦克弗森