This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2904:是否可以使用具有自供电功能的 PCM2904?

Guru**** 2553100 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM2904, PCM2901

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1298300/pcm2904-is-it-possible-to-use-pcm2904-with-self-power

器件型号:PCM2904
主题中讨论的其他器件: PCM2901

您好!

PCM2904的标准使用方式是与总线电源搭配使用。

考虑使用电池供电。 可以将 PCM2904单独与专用电源 IC 配合使用吗? 假定不会使用 PCM2901。

谢谢。

科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    使用专用电源的 VBUS 是可以的。

    此致、
    J·麦克弗森