This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:DSP 在1%播放会话中会产生随机的噼啪噪声。

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1294488/tas5825m-dsp-is-producing-a-pop-noise-randomly-during-playback-in-1-of-playback-sessions

器件型号:TAS5825M

我们正在开发一款蓝牙扬声器产品。 它使用一个操作 ATS2835P 作为 BT SoC 和系统处理器、使用 I2C 配置 TAS 并从 BT 源流式传输 I2S。 我们有一个2.0 BTL 配置。
我们使用的是流程1、使用的是 PEQ、DRC、Clipper 等。

达到 I2C 时序要求。  

下面是在噼啪噪声事件期间输出和解码 I2S 流的示波器屏幕截图。

这是另一个捕获。



这是一个已知问题吗? 发生率似乎为 t 1%、但通常出栈会继续进行、直到完成下电上电(即再次进行配置)。
如果需要、我有来自配置会话的 I2C 流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Federico

    这以前没有发生过。

    对于如何重现此问题、您是否有任何方法?

    此外、您能否与我共享您的 ppc3文件、然后我可以检查是否存在任何配置问题。

    塔克

    杰西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse:
    感谢您的快速回复。 我已将配置文件发送到您在论坛中的联系人中列出的电子邮件地址。  
    要知道如何重现此现象、唯一的方法就是功率循环再启动回放、直到 I2S 流出现。 当前发生率为1%。

    感谢您的反馈。

    此致!

    费德里科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Federico

    我获取了配置文件。

    关于这个问题、请让我确认一个问题。

    1. I2S 是怎么工作的? lrclk 是否随音乐或某些设置而变化?

    2.另外还有一件事发生在多少个芯片上呢?  

    3.您是否在我们的 EVM 板上尝试过? 是否可以复制。

    4.您是否曾尝试禁用 ppc3文件中的削波器模型,并在 AGL 中放入-0.1dB 以查看是否可以复制?

    谢谢。

    杰西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Federico

    还有一件事需要确认。

    这是在流行下面吗? 它似乎与 I2S 数据相关较高。

    还能帮助放大包括 BCLK 和 LRclk 在内的 I2S 时钟捕捉吗?

    我想确认它的 规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse:

    1. I2S 是怎么工作的? lrclk 是否随音乐或某些设置而变化?  
    不、似乎总是一样的。

    2.目前我们还不是100%确定它是否真正是由 TAS 单独生产,但它是发生在所有的芯片它看起来,它不是一个异常值.

    3.我们还没有尝试使用 EVK 来重现它,但是我们使用了 EVK 进行原型设计,如果我是正确的,没有体验到弹出。 但播放时间非常有限。

    4.您是否曾尝试禁用 ppc3文件中的削波器模型,并在 AGL 中放入-0.1dB 以查看是否可以复制?  我们将尝试该操作。

    以下是一些放大的 I2S 流:





    BCLK 周期:~ 340ns
    BCLK 频率:2.941 MHz
    周期 L:160ns
    周期 H:160ns

    LRCLK 周期:20.84us
    LRCLK 频率:47.985kHz

    TSL:160ns
    TLS:160ns

    你在图片中显示的那种 POP (模拟输出波形)就是我们正在谈论的 POP、是的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    美联储、您好!

    你在图片中显示的那种 POP (模拟输出波形)就是我们正在谈论的 POP、是的。  

    ->这似乎很奇怪,你可以看到什么时候弹出发生,你的 I2S 数据也有奇怪的点。

    故意删除的数据、或者不符合目的?

    塔克

    杰西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse:
    真正的根本原因尚不是100%清楚、但它似乎确实来自 BT SoC。 感谢您的支持。