This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1632:级联放大器的稳定性

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1295137/opa1632-stability-of-cascade-amplifiers

器件型号:OPA1632

如何使用 TINA TI 确定级联运算放大器的稳定性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vinay。  

    我无法看到您附加的图像。 是否可以尝试重新附加图像?

    谢谢。

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vinay。

    为了检查级联放大器的稳定性、您需要检查每一级的稳定性以及连接的其他级以获得输入和输出负载的影响。  

    例如:

    在连接第一级以模拟输入负载的情况下检查第二级的稳定性、如下所示

    然后在连接第二级的情况下检查第一级的稳定性、以便模拟输出负载、如下所示

    如果两个连接都稳定、系统也将保持稳定。

    谢谢。

    尼克