This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3001:最大内部电感和电容

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1289876/tlv320adc3001-maximum-internal-inductance-and-capacitance

器件型号:TLV320ADC3001

我们在需要本质 ATEX Aproval 的产品中使用该 IC。

因此、我们需要了解 器件 TLV320ADC3001IYZHR 的最大内部电感和电容。

您能否提供该信息、因为它未包含在数据表中。

此致

贾尔斯·和记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Giles:

    您能提供更多详细信息吗? 您是要询问整个器件或特定引脚的电感和电容吗?  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Daveon

    请选择整个设备。

    ATEX 认证要求我们提供设计的整个电容和电感的证明。

    此致

    吉尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Giles:  

    遗憾的是、这不是我们针对该器件的规格。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我希望设计工程师知道是否向器件添加了内部电容或电感?

    我收到了其他半导体制造商的回答。

    此致

    吉尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Giles:

    我已经联系我们的设计团队进行确认、如果有任何更新、我将继续播放该主题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Giles:  

    我们设计团队的回应-  

    芯片上的总电容将小于10nF、总电感将小于100nH。 客户系统中的大多数其他元件(例如长传输电缆)将限制系统 C 和 L、而不会限制我们的器件

    此致、