This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM3060:DAC 输出高噪声

Guru**** 2973410 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM3060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1298088/pcm3060-dac-output-much-noise

器件型号:PCM3060

我在音频系统中使用 PCM3060PWR、但发现其输出的噪音过多。

    图1

我在 PCM3060输出中播放静音音频文件 DAC、如图1所示。 然后、我将 TXD0连接至 GND、将  DAC 连接至 PCM3060输出、也与图1类似。 图2中显示了5V 纹波。 3.3V 纹波在图3中。

   图2

  图3

在图4中、I2C 中的 MCLK 为12.288kHz。 位时钟位于图5中。 RLCK 位于图6中。 采样率为48kHz。

  图4

  图5

   图6

SCH 位于图7中。

   图7

我使用第一种模式、并配置差分输出。

 

我想知道如何降低 DAC 输出的噪声。

谢谢!

双利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能检查一下为什么时钟具有0偏移、会变为负值吗?

    有关时序图、请参阅数据表的第19页。

    24位、96/192kHz 异步立体声音频编解码器数据表(修订版 B)(TI.com)

    您的模拟输出不含放大器、请参阅数据表第40页或下面链接中的 EVM 原理图。

    PCM3060EVM 用户指南(DEM-DAI3060 (TI.com))

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,pdjuandi!

    感谢您的回复!

    上次我在示波器中使用交流模式进行测试。 我再次在直流模式下测试时钟。

    这就是 MCLK -12.288MHz。

    这就是 BCLK -3.072MHz。

    这是 LRCK-48kHz。

    这是 LRCK 和 BCLK 的时序。

    我们需要连接到音频放大器的差分输出接口。 PCM3060输出与 OPA 电路连接:

    我发现 SNR 在很大程度上取决于运算放大器的选择。 我希望我们可以降低 PCM3060输出噪声、并使用更低成本的 OP。

    谢谢!

    双利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DAC SNR 为105dB、因此正如您所说的、它可能是外部 AMP。